+++ E3.ETPrint
Designer-37462: Kundenspezifische Attribute/Merkmale als Drucktext bzw. zum Export zulassen
Designer-37466: Es soll mglich sein auch bei Anlage und Ort mit Wildcard zu filtern
Designer-38211:Umstellung des Setup auf WiX (Windows Installer XML) Toolset
Designer-38650: E3.ETPrint: M-Print Pro: Ausgewhltes Marker Attribut wird nicht ausgwertet, es wird immer das Attribut aus .etc File genommen.
Designer-30342 E3.ETPrint: Bentigte Attributdefinitionen sollen direkt im E3 Projekt und nicht ber das Skript AddAttributes.vbs erzeugt werden)
--- Version 3.5.11 09.03.2021
Dokumentations-Updates
--- Version 3.5.10 15.01.2020
Designer-33461 (Product) Diverse Erweiterungen fr Export/Import zu/von Phoenix Contact PROJECT complete
--- Version 3.5.9 06.11.2019
Designer-34844 E3.ETPrint: Bug: Die Option "Reg. Ausdruck" wird deaktiviert beim Laden einer Konfiguration
Designer-34794 E3.ETPrint: Bug: Der Befehl 'Speichern in M-Print PRO' bricht mit der Fehlermeldung 'Ein Teil des Pfades "C:\Zuken\E3.ETPrint\%ALLUSERSPROFILE%\Zuken\ETPrint\ETPrint_M-PrintPRO_Importscript-1.mis" konnte nicht gefunden werden' ab
--- Version 3.5.8 02.07.2019
Designer-33461 (Product) Diverse Erweiterungen fr Export/Import zu/von Phoenix Contact PROJECT complete
--- Version 3.5.7 22.03.2018
Designer-31059 E3.ETPrint: Bug: Pfad fr ETPrint.etc wird in die Registry geschrieben
--- Version 3.5.6 11.10.2017
Designer-30823 E3.ETPrint: Bug: Nach der Installation von ETPrint wird ein Verzeichnis "Weidmueller" auf C: angelegt
Designer-30780 E3.ETPrint: Bug: CSV-Dateien knnen nicht im Installationspfad zwischengespeichert werden
Designer-30646 E3.ETPrint: Wunsch: (Product) Export to M-Print PRO; Funktionalitt 'Direkt drucken' ndern
--- Version 3.5.5 05.04.2017
Designer-29480 E3.ETPrint: Bug: Skript AddAttributes.vbs von E3.ETPRINT 3.5.4 fuktioniert nicht
Designer-30020 E3.ETPrint: Wunsch: Unter ?lokaler M-Print PRO Installationspfad? soll eine Checkbox ?Direkt drucken? hinzugefgt werden.
Designer-30019 E3.ETPrint: Wunsch: Ist bei 'M-Print PRO Importskript' die MIS-Datei nicht konfiguriert, oder nicht vorhanden, dann soll anstelle des Abbruchs NUR die CSV-Datei (keine ZIP-Datei) geschrieben werden
Designer-29692 E3.series: Wunsch: Alle E3-Tools auf eine offiziell supportete .NET-Version umstellen
--- Version 3.5.4 26.10.2016
Designer-26760 E3.ETPrint: Wunsch: Interface von E3.series zu M-Print PRO
--- Version 3.5.3 29.04.2016
Designer-26973: Bug: Konfigurierbare Stecker werden von E3.ETPrint nicht gelistet, wenn Stecker von geffneten Blttern ausgewhlt sind
Designer-24905: Bug: Bei der Verwendung von Doppelstockklemmen wird beim Drucken der Klemmennummer nur die erste Ebene ausgegeben) 
--- Version 3.5.2 10.11.2014
Designer-25894: Bug: Datenauswahl 'Betriebsmittel' enhlt Kabelkanle und Tragschienen obwohl es dafr eine extra Auswahlmglichkeit gibt
--- Version 3.5.1 05.05.2014
Designer-25096: Bug: Einstellungen werden nicht korrekt gespeichert und gelesen
--- Version 3.5.0 21.12.2012
AddOns-01400 Bug: Addons drfen aufgrund der Kompatibilitt zu Windows 7 keine Daten ins Programme Verzeichnis schreiben.
--- Version 3.4.0 13.09.2012
AddOns-01135 E3.ETPrint: Erweiterungswnsche zu ET-Print
AddOns-01409 Wunsch: E3.ETPrint: Wildcards an beliebiger Stelle des Filterstrings erlauben
AddOns-01395 E3.ETPrint: Das Lesen der Zeile 'List' in der Section '[RegularExpressionList]' in einer Konfigurationsdatei (.etc) wird nach 256 Zeichen abgebrochen
AddOns-01408 Bug: E3.ETPrint: Zustzliche Attribute werden nicht ausgegeben
--- Version 3.3.0 05.07.2012
AddOns-01423 Alle Addons: Die gespeicherten Fenstereinstellungen werden nicht verwendet, wenn bereits eine ltere Version des Addons installiert war
--- Version 3.2.0 14.09.2011
AddOns-01239 Alle AddOns: Die Fensterposition wird nicht in einem einheitlichen Ordner abgelegt
AddOns-01238 E3.ETPrint/Bug: Unter Windows 7 sind beim ersten Start die Controls nicht da wo sie sein sollen
--- Version 3.1.0 18.07.2011
AddOns-01197 Alle Addons: 64-bit Version fr alle Addons
--- Version 3.0.0 01.06.2011
AddOns-01102 E3.ETPrint/Bug: Beim SETUP fehlt das 'Zuken Layout' und in der Softwareliste taucht der Eintrag ohne E3-Logo auf
AddOns-01092 E3.ETPrint/Bug: Einige bersetzungen fehlen
--- Version 2.7.0 25.02.2011
AddOns-01005 Alle Addons/Wunsch: Fensterposition speichern/wiederherstellen
AddOns-01004 E3.ETPrint/Wunsch: Umstellung des Formats der Konfigurationsdatei (.etc) auf den INI-Format
AddOns-00929 E3.ETPrint/Wunsch: Attribut als zustzliche Info ausgeben
AddOns-00927 E3.ETPrint/Wunsch: Es sollte mglich sein ber ein Attribut die Ausgabeliste zu filtern
--- Version 2.6.0 09.02.2011
AddOns-00983 E3.ETPrint: Anpassungen fr E3 x64
AddOns-00754 Alle Addons/AppDev: DLLs, EXEn usw. digital signieren
--- Version 2.5.0 26.02.2010
AddOns-00465 Dokumentation/bersetzung: E3.ETPrint
--- Version 2.4.0 18.12.2009
AddOns-00527 Bug: ETPrint: Bereich 'Daten mehrfach drucken' ist nicht eindeutig
AddOns-00526 Bug: ETPrint: Auszugebende Daten werden nicht aus ETPrint.etc gelesen
--- Version 2.3.0 07.09.2009
AddOns-00387 E3.ETPrint: Es werden keine Etiketten gefunden wenn nur die Klemmen-Nr. und Art/Zhlnummer selektiert ist
--- Version 2.2.1 02.09.2009
AddOns-00425 Bug: ETPRINT bringt Fehler bei regulrem Ausdruck
AddOns-00417 E3.ETPrint: Deutsche Doku ist nicht aktuell
--- Version 2.2.0 22.07.2009
AddOns-00356 Bug: E3.ETPrint: Doku nicht aktuell
--- Version 2.1.2 23.06.2009
AddOns-00357 Bug: E3.ETPrint: Anzeigereihenfolge von BMK, Anlage und Ort lsst sich nicht mehr einstellen
--- Version 2.1.1 16.06.2009
AddOns-00343 Bug: E3.ETPrint: Letztes BMK wird nicht ausgegeben
--- Version 2.1.0 25.05.2009
AddOns-00307 E3.ETPrint: Abstnde zwischen den Etiketten
AddOns-00247 E3.ETPrint: Es sollen auch die Klemmennummern der Klemmen einer Klemmleiste ausgegeben werden knnen
AddOns-00321 Bug: E3.ETPrint: Fehlermeldung beim laden von .etc Dateien
AddOns-00306 Wunsch: E3.ETPrint: Startzeile fr Ausdruck
--- Version 2.0.5 25.03.2009
AddOns-00244 E3.ETPrint: Eingaben sollen auch n INCH mglich sein 
AddOns-00248 E3.ETPrint: Druckvorschau kommt auch bei englischer Oberflche in deutsch
AddOns-00243 E3.ETPrint: Falsche englische Oberflche / fehlende Feldbeschreibung
--- Version 2.0.4 10.03.2009
AddOns-00234 ALL: Umstellung aller AddOns auf eine neue 'ConnectToE3' Funktion
--- Version 2.0.3 20.10.2008
AddOns-00131 E3.ETPrint: Erweiterung um die Bauteiltypen 'Rohre und Schluche'
--- Version 2.0.2 29.04.2008	
Prog-00657 E3.ETPrint: Erweiterung um einen Dublettenfilter